This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST 关于 CCSV7.2软件问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607532/awr1443boost-awr1443boost-about-the-ccsv7-2-software-issue

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

大家好、

客户正在使用 AWR1443BOOST。  他指的是4。 4. 2. 设置 MMWAVE_SDK_USER_guide 的编译环境

此 步骤已成功配置。  但是、当客户  将项目导入到 CCSV7.2编译器环境中并执行构建项目时

操作、无法 编译他导入的项目、 并且控制台为空。 请检查附件。  

客户的操作是否有任何错误? 如何解决该问题?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!
    请您进一步解释一下这个问题吗? 您的客户是从命令行 makefile 构建项目、还是创建了 CCS 项目并尝试在 CCS GUI 中导入和编译、您在此处提到的控制台是 CCS 的编译控制台还是 CCS 的输出控制台(CIO:应用正在运行时)?

    您能否再次附加日志文件、我在此帖子中看不到任何附件。


    此致、
    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    抱歉、请检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    您是否支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!  

    编译 CCS 工程时、您无法获取控制台输出的原因有多种、您的 PC 上提供了编译器的所有依赖项?

    在 e2e 上、我   已经上载了适用于 AWR16xx (MMWAVE-SDK 1.0.0.5)的工作 mmw 演示应用 CCS 项目、您能不能再尝试一下该 CCS 项目。 如果该项目有效、则可以将其作为参考、为 AWR14xx 演示创建 CCS 项目。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、
    请告知我们您的查询是否已解决、以便我们可以关闭此主题。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    是的、此问题已解决。 感谢你的帮助。