This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST 的最大功耗。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610462/awr1243boost-maximum-power-comsumption-at-awr1243boost

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:TPS7A88

有关功耗的信息。 关于1.3V 的射频输入,文档描述了最大2000mA。

AWR1243 Boosts EVM 具有 TPS7A88、LDO 的电流限制为1.5-1.9A。

(1)计算最大功耗时使用了哪种条件。

(2)我想知道是否有任何 EVM 无法通过 LDO 最大电流限制工作的情况。

此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    TPS7A88有两个输出、每个输出都可以提供1-1.5A 电流、因此我们可以从两个输出中获得大于2A 的电流。 我们为1P3_RF1引脚使用一个输出、为1P3_RF2引脚使用另一个输出。
    考虑最大2A 电流的条件是同时以2TX、4RX 运行。 在线性调频脉冲期间观察到该电流。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢。

    此致
    Koro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San。

    我了解在使用 EVM 时没有问题。

    关于最大功耗、它取决于工艺变化。 这些值是否也考虑了该过程变化?

    此致

    Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    您是对的、这些确实考虑了工艺变化。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek-San。

    非常感谢。