请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 主题中讨论的其他器件:TPS7A88
有关功耗的信息。 关于1.3V 的射频输入,文档描述了最大2000mA。
AWR1243 Boosts EVM 具有 TPS7A88、LDO 的电流限制为1.5-1.9A。
(1)计算最大功耗时使用了哪种条件。
(2)我想知道是否有任何 EVM 无法通过 LDO 最大电流限制工作的情况。
此致
Koro