This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033:DRV5033电容范围

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661934/drv5033-drv5033-ditance-range

器件型号:DRV5033

您好、您能为我提供 DRV5033传感器的距离范围、以 mm 为单位吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    DRV5033的距离范围实际上取决于您要测量的磁源产生的磁场强度。 因此、该部件不受距离限制、而是受 Teslas 的影响。 您要测量的是什么? 您可能可以在右侧的 DRV5033产品页面上使用磁场计算器。

    希望这对您有所帮助。

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高拉稀土磁棒、钕、1/4"宽 x 1"长 x 0.1"厚;McMaster P# 5848K67。 那么 、对于 DRV5033AJQDBZR、该磁体是否可以在20mm 的距离上进行感应

    请确认。

    见下文附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 高拉稀土磁棒、钕、1/4"宽 x 1"长 x 1/4"厚;McMaster P# 5848K71

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    选择哪种磁体尺寸取决于您的系统真正需要的磁体。

    例如、让我们考虑厚度为0.25英寸的磁体和 DRV5033AJ。 根据计算、在20mm 的距离处 B = 12.7mT。

    “max-Bop 的距离”=20.51mm

    -与 Bop_max 规格相关(数据表中的12mT 最大值)。

    -这意味着当磁体距离最接近20.51mm 时,DRV5033输出将变为低电平(或“TRIP”)。 DRV5033可能会在 Bop_min = 3mT 时跳闸(当磁体距离器件37mm 时)。

    因此、DRV5033可以在磁体距离介于37mm 和20.51mm 之间的任何点跳闸。

    “Min-BRP 的距离”=54.77mm

    -与 BRP_MIN 规格相关(数据表中最小值为1mT)

    这意味着 DRV5033将在磁体最远距离54.57mm 处进入高电平状态(或“释放”)。 DRV5033可能会在 BRP-max = 5mT 时释放(当磁体距离器件29.7mm 时)。

    因此、DRV5033可以在54.57mm 和29.7mm 之间的任何点释放磁体距离

    请记住、无论 DRV5033是触发还是释放、DRV5033都必须感应到3.4mT (Bhyst)的变化、然后才能恢复到另一状态。

    因此、在您的应用中、如果您希望磁体和 DRV5033之间的距离永远不会超过20.51mm、 然后、该磁体和 DRV5033组合将适合您、因为一旦磁体接近传感器的距离为20.51mm、器件将跳到此点、或在37mm 和20.51mm 之间的某个距离处跳闸

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用