您好、您能为我提供 DRV5033传感器的距离范围、以 mm 为单位吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ivan、
选择哪种磁体尺寸取决于您的系统真正需要的磁体。
例如、让我们考虑厚度为0.25英寸的磁体和 DRV5033AJ。 根据计算、在20mm 的距离处 B = 12.7mT。
“max-Bop 的距离”=20.51mm
-与 Bop_max 规格相关(数据表中的12mT 最大值)。
-这意味着当磁体距离最接近20.51mm 时,DRV5033输出将变为低电平(或“TRIP”)。 DRV5033可能会在 Bop_min = 3mT 时跳闸(当磁体距离器件37mm 时)。
因此、DRV5033可以在磁体距离介于37mm 和20.51mm 之间的任何点跳闸。
“Min-BRP 的距离”=54.77mm
-与 BRP_MIN 规格相关(数据表中最小值为1mT)
这意味着 DRV5033将在磁体最远距离54.57mm 处进入高电平状态(或“释放”)。 DRV5033可能会在 BRP-max = 5mT 时释放(当磁体距离器件29.7mm 时)。
因此、DRV5033可以在54.57mm 和29.7mm 之间的任何点释放磁体距离
请记住、无论 DRV5033是触发还是释放、DRV5033都必须感应到3.4mT (Bhyst)的变化、然后才能恢复到另一状态。
因此、在您的应用中、如果您希望磁体和 DRV5033之间的距离永远不会超过20.51mm、 然后、该磁体和 DRV5033组合将适合您、因为一旦磁体接近传感器的距离为20.51mm、器件将跳到此点、或在37mm 和20.51mm 之间的某个距离处跳闸
此致、
Peter Iliya
电流感应应用