请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2114 您好!
我们在 EMC 实验室中测量我们的系统(具有四个电感式触控按钮的 PCB)。
我们没有遇到任何发射问题、但在抗辐射干扰方面失败。
我们测试了两种设置:第一种设置具有0.3mm SSL 表面、第二种设置具有0.5mm 玻璃仪表板和极薄的铜箔作为目标(小于50um)
采用0.3mm SSL 表面的设置没有辐射问题、但玻璃版本失败。 (我已附上输出数据表的图)
输出数据开始在宽频率范围内以500MHz 的频率运行。
为什么这两个系统的行为如此不同? 它与硬件相同、只有机械设置不同。
此致、
克莱明