This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:电感式触控按钮 EMI 问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661352/ldc2114-inductive-touch-buttons-emi-issue

器件型号:LDC2114

您好!

我们在 EMC 实验室中测量我们的系统(具有四个电感式触控按钮的 PCB)。

我们没有遇到任何发射问题、但在抗辐射干扰方面失败。

我们测试了两种设置:第一种设置具有0.3mm SSL 表面、第二种设置具有0.5mm 玻璃仪表板和极薄的铜箔作为目标(小于50um)

采用0.3mm SSL 表面的设置没有辐射问题、但玻璃版本失败。 (我已附上输出数据表的图)

输出数据开始在宽频率范围内以500MHz 的频率运行。

为什么这两个系统的行为如此不同? 它与硬件相同、只有机械设置不同。

此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    PCB 是否相同? SSL 是接地还是交流耦合到传感器 PCB? 使用 SSL 时传感器目标距离是否更短?

    我的第一个想法是、您可能已经改进了传感器和 SSL 之间的耦合。 尝试增加耦合-查看内部铜和传感器接地之间的1nF 电容器是否可以解决此问题。 此外、检查 COM 电容器是否在建议的范围内。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    PCB 相同、传感器距离也相同。

    SSL 未接地、它是浮动的。 放置该电容器不太容易、但我会尝试。

    感谢您的回答。

    此致、

    克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您能否向我解释一下 COM 电容器的确切功能以及它对 EMI 问题的影响?
    此致、
    克莱明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、
    COM 电容器为传感器驱动器提供偏移接地。 应将其设置为提供似乎是对地的低阻抗、但不会在传感器驱动器上产生过多的负载。

    具有固定1nF 的板的交流耦合仅用于调试、以查看原因是否是这样。

    您的布局是否基于数据表中推荐的布局?

    此致。
    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    此布局基于建议的布局、并且内列在中间层的 Com 平面之间布线。

    两个系统之间的唯一区别是目标。  

    您是否认为目标厚度可能是 EMI 的问题? 皮肤深度仅为0、75。

    此致、

    克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    您能否提供有关传感器参数和器件设置的更多信息?

    此致、

    Christo