请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 我使用32MHz 的 PIC 16F1827来控制 TDC1000 (使用 微控制器的内部振荡器)。
原型的电源为5V 至1A。
PIC 的模块 SPI 用于与 TDC1000通信、TDC 的时钟为8MHz (来自 PIC 的 CLKOUT 引脚)。
我可以看到 TDC 误差引脚的读数。 星形和 STOP 的输出进入或门。 它们还进入 PIC 的模块 CCP 来测量 ToF。
通过查看示波 器、我可以看到 TDC1000的 TX 引脚输出和正在发送的15个脉冲、但我看不到返回的回波(nada)。
我们一直在尝试 使用1MHz 传感器。
TDC1000正在向我们发送 ERR_NO_SIG 和 ERR_SIG_WEAK
我们在 SPI 和电路之间进行通信;我们使用 TDC1000滤波器的默认值。
我们没有看到来自接收器的任何信号。 我们在示波器中看到传输的波形、但我们没有看到反射的波形。 (回波)
对问题有什么看法? 为什么我无法获得回波? 有人能帮忙吗?
提前感谢。
-ED