This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:TDC1000:无法通过金属、塑料、玻璃箱底部获得回声、液位感应

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609126/tdc1000-tdc1000-unable-to-get-the-echo-liquid-level-sensing-through-the-bottom-of-a-metal-plastic-glass-tank

器件型号:TDC1000

我使用32MHz 的 PIC 16F1827来控制 TDC1000 (使用 微控制器的内部振荡器)。

原型的电源为5V 至1A。

PIC 的模块 SPI 用于与 TDC1000通信、TDC 的时钟为8MHz (来自 PIC 的 CLKOUT 引脚)。

我可以看到 TDC 误差引脚的读数。 星形和 STOP 的输出进入或门。 它们还进入 PIC 的模块 CCP 来测量 ToF。

通过查看示波  器、我可以看到 TDC1000的 TX 引脚输出和正在发送的15个脉冲、但我看不到返回的回波(nada)。

我们一直在尝试 使用1MHz 传感器。

TDC1000正在向我们发送  ERR_NO_SIG 和  ERR_SIG_WEAK

我们在 SPI 和电路之间进行通信;我们使用 TDC1000滤波器的默认值。

我们没有看到来自接收器的任何信号。 我们在示波器中看到传输的波形、但我们没有看到反射的波形。  (回波)  

对问题有什么看法? 为什么我无法获得回波? 有人能帮忙吗?

提前感谢。

-ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    您能否发布所用换能器的确切型号? 此外、请参阅此应用手册、确保将换能器正确安装到容器 中:www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    最可能的问题是、信号未通过容器正确传输、这可能是由于供电不足的传感器或安装不当造成的。

    此外、请在测量时检查 COMPIN 信号、并调整 PGA 增益值、直到您看到回波。 然后、您可以设置将触发 STOP 信号的阈值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    您的问题是否已解决? 我将关闭该主题、因为它已经存在一段时间了、但是如果您仍有疑问、您只需再次发布即可重新打开它。

    此致、