This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:调试错误

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661363/awr1642-debug-errors

器件型号:AWR1642

您好,

  当我调试代码,时遇到以下错误:

framecfg 是以下:

帧配置0 1 16 0 1300 1 0

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发生这种类型的错误是因为帧间空闲时间内执行的处理超出了空闲时间的持续时间。

    您应该对处理时间进行基准测试、并检查其与帧空闲时间的比较情况。

    在毫米波 SDK 演示中、MSS 仅在 UART 传输完成后才将控制权返回给 DSS。

    您可以通过注释掉以下内容来禁用该功能:


    // DebugP_Assert (gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken = 0);
    gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken++;

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了,谢谢!