This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:OSC_CLKOUT (A14)的频率是多少?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610208/iwr1642-what-s-the-frequency-of-osc_clkout-a14

器件型号:IWR1642

您好!

在数据表中、它只解释了 OSC_CLKOUT 是清理 PLL 后时钟子系统的基准时钟输出。 但频率是多少? 它是否会根据芯片配置而变化、还是固定频率?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    对于 IWR1642、器件 OSC_CLKOUT 引脚仅用于调试。 用户可以启用在此引脚上输出 APLL 时钟(1.8GHz)或分频版本的合成(2.5/5GHz)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    如何启用和配置 OSC_CLKOUT? 在 TRM 中、我只找到与 MCU_CLKOUT 相关的信息。 MCU_CLKOUT 是否指的是 OSC_CLKOUT? 如果没有、请告知您如何启用和配置 OSC_CLKOUT?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    目前、我们没有用于在 OSC_CLKOUT 上启用调试信号的 API。 我们将在未来的版本中添加此内容。
    MCU CLKOUT 和 OSC CLKOUT 是独立的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们已经向其中一位设计人员询问了与时钟子系统的 TRM 图3-1相匹配的功能和位定义。  根据 Vivek 的描述、初步答案是 OSC_CLKOUT 频率 与 APLL 输出频率匹配、并且分频器已编程。  

     在 IWR14器件中、APLL 频率将基于高速外设 HSI (LVDS/CSI-2)。   

    如果外部晶振频率为40MHz、输出为1800Mhz、则反馈分频器为45。  在本例中、OSC_CLKOUT 将为1800Mhz。

    我认为将此信号分频回< 150Mhz 以供单端 CMOS 使用是一个更好的主意。  

    在数据表 IWR16中、在引脚多路复用表的表4-1 K13下、您可以使用 addrexx 0xFFFFFFEA64选择 PMIC_CLKOUT

    对于2MHz 输出、我认为合适的分频器是1800/2=900。

    当设计人员提供了更多信息时、我们将发送更多更新。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    OSC_CLKOUT 仅在配置为启用级联的器件上启用。 OSC_CLKOUT 应该与输入晶振频率相匹配。 在标准雷达传感器上、您需要使用 MCU_CLKOUT 或 PMIC_CLKOUT/
    此致、
    乔·金塔尔