This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:毫米波传感器论坛

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661013/ccs-iwr1642boost-mmwave-sensors-forum

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

下面是我的问题说明。

通行费:CCS 7.2

SDK 版本:1.1

mmWave 名称:IWR1642

我的目标:我想测试"captate_demo"模式。

处理:

我使用 UniFlash 将"xwr16xx_capture_demo.bin"加载到电路板。 成功。

2.我使用"SecureCRT"连接到"用户 UART"端口。 我输入3。 然后在.txt 文件中键入命令。 成功。

在不关闭电路板电源的情况下、将电路板连接到 CCS。 然后 将.xe674加载到 DSP 并 将.xer4f 加载到 Cortex_R4。 问题出在这里。

将.xe674加载到 DSP 上,没有问题,

但在按下.xer4f 并按下"OK"按钮后、加载过程似乎很快就会结束、就像执行该过程一样。 然后 Cortex_R4自动运行并以错误结束。 以下是控制台消息。

问:问题是什么、我应该如何处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要使用 CCS 进行调试、则需要加载中的调试二进制文件 \packages/ti\utils\ccsdebug。  您已经加载了 Capture Demo 二进制文件、这是一个无法调试的独立软件。  当您连接到电路板并尝试加载调试文件(.xe674和.xer4f)时、电路板会崩溃、因为它无法同时运行捕获演示二进制文件并使用 CCS 进行调试。

    您应该怎么做:

    1.在以下位置加载 CCS 二进制文件:  \packages/ti\utils\ccsdebug

    2.使用 CCS 连接到 DSS 和 MSS 内核。

    3.加载.xe674和.xer4f。

    4.您现在应该能够在调试模式下运行捕获演示。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jstin
    它运行良好、非常感谢。
    Regargs、
    Wyw