主题中讨论的其他器件:IWR1642、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
下面是我的问题说明。
通行费:CCS 7.2
SDK 版本:1.1
mmWave 名称:IWR1642
我的目标:我想测试"captate_demo"模式。
处理:
我使用 UniFlash 将"xwr16xx_capture_demo.bin"加载到电路板。 成功。
2.我使用"SecureCRT"连接到"用户 UART"端口。 我输入3。 然后在.txt 文件中键入命令。 成功。
在不关闭电路板电源的情况下、将电路板连接到 CCS。 然后 将.xe674加载到 DSP 并 将.xer4f 加载到 Cortex_R4。 问题出在这里。
将.xe674加载到 DSP 上,没有问题,
但在按下.xer4f 并按下"OK"按钮后、加载过程似乎很快就会结束、就像执行该过程一样。 然后 Cortex_R4自动运行并以错误结束。 以下是控制台消息。
问:问题是什么、我应该如何处理。