请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 我创建了一个使用 AFE4490进行脉动式血氧计的 PCB。 它是独立的、由电池供电。 因此、为了省电、我希望关闭 LED、除非我的移动应用请求捕获数据。
目前、我将 LEDCNTRL 设置为0x010000、理论上、这会将每个 LED 的电流设置为0mA。 但是、当我将电路板置于这种状态时、我仍然可以看到红色 LED 发出微弱的红色光。 在 AFE4490SP02EVM 板上也尝试过此操作、但也会发生同样的情况。
有人知道如何将哪些寄存器设置为哪些值来关闭 LED 以节省电池电量?
谢谢!