This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:寄存器以关闭 LED

Guru**** 2586785 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610508/afe4490-register-to-turn-off-leds

器件型号:AFE4490

我创建了一个使用 AFE4490进行脉动式血氧计的 PCB。 它是独立的、由电池供电。 因此、为了省电、我希望关闭 LED、除非我的移动应用请求捕获数据。

目前、我将 LEDCNTRL 设置为0x010000、理论上、这会将每个 LED 的电流设置为0mA。 但是、当我将电路板置于这种状态时、我仍然可以看到红色 LED 发出微弱的红色光。 在 AFE4490SP02EVM 板上也尝试过此操作、但也会发生同样的情况。

有人知道如何将哪些寄存器设置为哪些值来关闭 LED 以节省电池电量?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Morris、

    有关昏暗 LED 的说明、请参阅 AE4490数据表中的第8.3.5.2节。
    为了在不活动期间节省功耗、您可以禁用 CONTROL1寄存器中的 TIMEREN 位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morris、

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。

    此致、
    Prabin