This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:对于1024个 ADC 采样配置文件配置、数据不会捕获。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610770/awr1642boost-for-1024-adc-samples-profile-configuration-data-is-not-capturing

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

对于上述系统配置、我无法捕获数据、但当我将 ADC 开始时间设置为0.03时、我能够捕获数据、但数据不如使用256个 ADC 样本进行捕获时那么好。

请解释其工作原理。  

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    您能否使用有限数量的帧而不是无限数量? 例如,比如10或20帧?
    当您提到捕获数据"不那么好"时、您观察到了什么? 此外、您是否使所有配置完全相同、只需将样本数量从1024更改为256?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我将尝试使用有限帧。
    我将频率斜率更改为16MHz、采样频率= 12500、ADC 开始时间= 0.03uS、斜坡时间= 90us、空闲时间= 10uS、ADC 采样= 1024其余的内容与默认值相同、我现在看的是时域图、它没有给出正确的正弦波。 ADC 样本是否限制为256个最大值?

    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    256个采样没有限制、您可以使用1024个采样。
    那么、在256和1024样本设置测试之间、除了样本数量之外、您是否已将所有设置保持不变? 这意味着您要在256个样本的情况下将扫描带宽减少1/4、因为现在扫描时间是1/4。
    BTW、时域信号将取决于传感器前面的物体、并且可能看起来不像一个好的正弦波、因为可能有多个物体反射回来。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我尝试了1024个样本、用于以下配置。 我将在时域图中获得较大的尖峰数据。
    下面是配置。
    频率斜率达64MHz、采样频率= 12500、ADC 启动时间= 0.03uS、斜坡时间= 45uS、空闲时间= 10uS、ADC 采样= 1024。

    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    您是否看到线性调频脉冲开始时的尖峰? 您将 ADC 开始时间保持为0,因此同步和 PA 不会稳定,您是否可以增加 ADC 开始时间并进行检查?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    我还注意到、斜坡结束时间为45 μ s。 如果您有1024个采样,采样率为12500kSPS,则表示斜坡结束时间必须大于82usec。 该配置应该会出现错误、我在这里缺少什么吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是的、我看到线性调频脉冲开始时出现尖峰。 我还尝试将 ADC 启动时间设置为6us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    斜坡结束时间没有任何错误、我也尝试了这种配置、
    我已将配置文件配置更改为
    频率斜率达32MHz、采样频率= 12500、ADC 启动时间= 6us、斜坡时间= 90us、空闲时间= 10us、ADC 采样= 1024。
    对于该配置、我也得到相同的尖峰结果。

    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    很抱歉此主题出现延迟。 您是否有正在看到的尖峰的快照?

    此致、
    Vivek