请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
对于上述系统配置、我无法捕获数据、但当我将 ADC 开始时间设置为0.03时、我能够捕获数据、但数据不如使用256个 ADC 样本进行捕获时那么好。
请解释其工作原理。
谢谢、
Vinayak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于上述系统配置、我无法捕获数据、但当我将 ADC 开始时间设置为0.03时、我能够捕获数据、但数据不如使用256个 ADC 样本进行捕获时那么好。
请解释其工作原理。
谢谢、
Vinayak