主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、 TDC7200
大家好、我在开始使用 TDC7200EVM 时遇到问题。 首先、我将尝试指定相关的操作系统、硬件和软件资源:
* Windows 8.1
* TDC7200EVM + MSP-EXP430F5529LP
* TDC720xEVMGUI
我已成功安装 LabVIEW 和 TDC 驱动程序。 我可以在 GUI 的调试部分升级 MSP430固件。 我使用的是"TDC720xEVM-Firmware-V2.07.txt"文件、我可以顺利上传该文件。 但是、当尝试连接 TDC 时、我收到消息:"连接失败! 检查 COM 端口号"。 配置如下:
选择器件:TDC7200
TDC_CLOCK:板载8MHZ
MSP430_SPI_CLK_CONFIG: CLK 相位高、极性低
MSP430_SPI_CLK_DIVIDER (>=1):X002。
串行端口:当我连接 TD+MSP 时、出现两个串行端口(COM4/COM5)、我尝试连接、但这两个端口都收到相同的错误消息。
顺便说一下、我能够上传闪烁示例并正常工作。
我想知道我是否做了一些事情、或者您是否有任何建议来连接我的 TDC。 我还在附加电路板照片、以便您可以查看跳线是如何连接的。
我希望您 能帮我解决这个问题。
谢谢、
Ignacio