This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何计算 TX 和 RX 引脚上的精确功率?

Guru**** 2588465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613223/awr1243-how-to-calculate-the-precise-power-on-the-tx-and-rx-pin

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

你好、冠军、
   我的客户在自己的电路板上测试天线性能。 它们需要一种方法来控制 TX 功率。 我知道12dBm 只是 AWR1642的典型最大发射功率、但确切值因芯片而异。 对吗? 如果是这种情况、如何控制确切的 Tx 功率? 在接收器侧的同一情况下、如何计算射频接收器引脚中的确切 Rx 功率?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    TX 输出功率通过校准在内部自动控制。 用户无需在外部执行任何操作即可控制 TX 功率级别。
    关于计算 Rx 输入端的输入电平、可通过 ADC 读数重新计算。 ADC 满量程电压电平为1V、因此根据 ADC 读数、您可以计算 ADC 的电压电平。 然后、根据使用的 RX 增益设置、可以计算 RX 输入端的电压电平。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
        对于 Tx 功率、如果我们将 Tx 功率重新配置为0dB、内部校准是否会自动控制最大的发射功率? 在本例中、Tx 功率是否为数据表中的12dBm?
         对于 Rx 功率级别计算、您是否有任何文档或示例?

    谢谢、
    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    没错、0dB 回退对应于12dBm。

    下面是获取 LNA 输入端振幅电平的示例计算->
    如果使用12位 ADC 模式,则0x7FF 对应于 ADC 输入端的正峰值,对应于 ADC 输入端的1V 峰值电压。 1V 峰值对应10dBm 功率(50欧姆系统,假设正弦信号)。 现在,如果 RX 增益设置为30dB,这意味着在 LNA 输入端,功率级别为(10dBm -30dBm)=-20dBm。

    这样,您就可以为任何相应的 ADC 代码字计算 LNA 输入。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    有一些软件 API 同时具有 Rx LNA 增益(24 - 48dB)和 Tx 功率回退(12dbm 满、1dB 回退步长)。  请参阅配置文件 Cfg API。毫米波 SDK 用户指南第14页对此进行了说明。   

    Tx 和 Rx 使能、通道配置、Rx 增益和 Tx 功率回退有单独的控制。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 和 Vivek、您好!
        非常感谢  您的回复。  我   现在很清楚。

     此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、冠军、
    雷达芯片中的 Tx 回退最大值是多少?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    您可以在 TX 侧设置高达30dB 的退避。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您的回复。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam