请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
你好、冠军、
我的客户在自己的电路板上测试天线性能。 它们需要一种方法来控制 TX 功率。 我知道12dBm 只是 AWR1642的典型最大发射功率、但确切值因芯片而异。 对吗? 如果是这种情况、如何控制确切的 Tx 功率? 在接收器侧的同一情况下、如何计算射频接收器引脚中的确切 Rx 功率?
谢谢、
Adam