This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:如何通过 SPI 检索距离数据等

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, TIDEP-0091, IWR1443BOOST, IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607905/iwr1642boost-how-to-retrieve-the-range-data-through-spi-etc

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443TIDEP-0091IWR1443BOOSTIWR1642

各位专家:

我想知道一种通过 SPI 检索距离数据的简单方法。 (UART 可以。)
示例软件、它可以通过 FFT 测量范围、然后使用我们指定的格式输出到 SPI。

非常感谢您的友好支持。

此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    毫米波 SDK 中的 mmw 演示提供了使用 UART 进行数据传输的示例。  液位传感演示(在 TI.com 上搜索 TIDEP-0091)提供了一个通过 SPI 从 IWR1443发送距离数据的示例。  可在此处找到该演示的软件:

    功耗优化型液位传感演示软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的友好支持。
    尝试使用演示软件来获取距离数据。

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们已经检查了演示、但它似乎仅适用于 IWR1443BOOST。
    我们需要 IWR1642的示例。

    感谢您的检查。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TIDEP-0091对我们来说是一款非常有用的工具。
    如果同一解决方案能够与 IWR1642BOOST 配合使用、我们将不胜感激。
    您能告诉我们有什么支持计划或开发 FW 的想法吗?

    非常感谢您的跟进。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家:
    请告诉我们 UART 在终端上检索的距离数据的含义。
    有3个距离数据。 但是,我无法找到对它们的描述。

    此外、如果 TI 能够使用 IWR1642开发此应用手册、我们将不胜感激。

    非常感谢您的关注和回复。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!

    答案标记为已解决后、很可能会错过更多问题。
    我们将返回这里。 将来、请在"已回答"阶段后再提交一个新的问题请求-通常答案框会变为绿色。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论角度如何、电平感应演示都会输出前三个距离。  "power_sqr"值是峰值强度的无单位指示器。  它们是两个线性调频脉冲的 I/Q 值的平方和。

    目前没有将演示移植到 IWR1642的计划、因为 IWR1443更适合极低功耗要求。  不过、该演示很好地展示了如何集成 SPI 驱动器、这对于富有进取心的工程师来说不是太困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您对数据的解释。
    我了解我们当前的 IWR1642计划。
    将为客户提供 IWR1443BOOST。

    此致、
    Hitoshi