请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 TIDEP-0091、 IWR1443BOOST、 IWR1642、
各位专家:
我想知道一种通过 SPI 检索距离数据的简单方法。 (UART 可以。)
示例软件、它可以通过 FFT 测量范围、然后使用我们指定的格式输出到 SPI。
非常感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshi Sugawara