This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:编译问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611827/ccs-iwr1642-compilation-problem

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:MATHLIBSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

****项目 MMW_DSS 的配置调试构建****

"D:\\TI\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
rm -f D:/workspace_v7/mmw_dss/xwr16xx_mmw_dss.bin
Makefile:187:目标"预编译"的配方失败
Process_Begin:CreateProcess (NULL,rm -f D:/workspace_v7/MMW_DS/xwr16xx_MMW_DS.bin,...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。

gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'
'构建目标:xwr16xx_mmw_dss.xe674'
'调用:C6000链接器'
"d:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_DSS -define=download_from_ccs -define=Debug_assert_enable-define=SOC_lit_ENDIAN=1 -define=subs=subsection_/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -i_/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -exits=-"-intrab_di=-ine-ds-exam -inese-expage-ine-ds-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -cn"-cn"-intrab-ine-ds-inese-ds-inese-ds-inese-exam -cn"-cn"-ina-intrab_di_inese-ds-inese-ds-inese-ds-inese-expize-ds-ine-ds-ine-ine-ds-ine-ine-ine-ds-ine-ds-ine-ds-ine-ine-ds-inese-ine-ds-ine-ine-ds-ine-ds-ine-ds-inese-ine-ds- reread_libs --disable_auto_rts --define=_lit_ENDIAN --display_error_number --diag_wrap=off --warn_sections --diag_warning=225 --xml_link_info="xwr16xx_mw_mw_linketInfo.xml"--unus_linker 16674_libwr16674"-linker /ltrad_linker _sw_lineparecnature_l16674"-dl_trad.pr_linker /ltrad.prux.prux.prux.prux.pru_trabout_sw/lexem_linker /lib_trabout_prux.prux.pru_pruen_pruen_trabout.cmdss_linepap_pruen_linepap_pruen_linepap_pruen.pruen.pruen.cm.dl.pruen.cm.pruen.pruen.cm_line_dsp


 未定义           的首次引用     
 符号                           
 ------            --------     
 gen_twidede_fft16x16 ./dss_data_path.oe674
 gen_twidede_fft32x32 ./DSS_DATA_PATH.oe674

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_DSS.xe674"

>>编译失败
Makefile:163:目标'xwr16xx_MMW_DS.xe674'的配方失败
gmake[2]:***[xwr16xx_mmw_dss.xe674]错误1.
Makefile:159:目标'main-build'的配方失败
gmaking[1]:***[main-build]错误2.
Makefile:154:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有函数都存在、并且都包括在内。
    我尝试从 dss_data_path.c 中删除"gen_twidedle_fft16x16.h/32x32.h"的 include、并编写两个空函数、在本例中编译已成功完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我假设您正在尝试构建 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training%2FDemos%2FmmWave%20SDK%20Demo%20-%2016xx 上提供的毫米波 SDK 演示- 16xx 项目

    我们在结束时无法重现此问题、MSS 和 DSS 项目都成功编译。 让我们从的以下步骤开始、以便确定您的设置中的问题:

    1.毫米波培训系列(v 1.2.1)的新版本可从 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training 上获取 、您可以直接从 CCS Resource Explorer 下载该版本。 此版本更新了项目以与 CCS v 7.2兼容(并保持与 CCS v 7.1的兼容性)。 虽然并非绝对必要、但最好改用最新版本。 如果您使用的是 CCS 7.2、则必须执行此操作

    2.您提供的输出日志仅显示链接步骤。 请清理 DSS 工程并重新编译、以获取包含编译步骤的完整日志、并在此处提供。 无法说出编译期间发生了什么错误、以及这两个文件是否已编译、从而导致了链接错误。

    3.我注意到您在 D:\驱动器中安装了 CCS 和工作区。 我不是说这是一个问题、但我们对当前 DSS 项目规范的一个限制是 DSPLIB 和 MATHLIB 安装路径硬编码为 C:\ti\基址(这将在下一版本的毫米波培训项目中删除)。 如果不查看完整的编译器输出、我不能说这是否会造成问题、但可能值得尝试在同一分区(C:\首选、因为所有工具都根据您的日志安装在 C:\ti 下)上的所有内容(依赖项、CCS 工具、工作区)。 同样、我们需要完整的编译器日志来找出问题。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ****项目 MMW_DSS 的配置调试构建****

    "D:\\TI\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
    rm -f D:/workspace_v7/mmw_dss/xwr16xx_mmw_dss.bin
    Makefile:187:目标"预编译"的配方失败
    Process_Begin:CreateProcess (NULL,rm -f D:/workspace_v7/MMW_DS/xwr16xx_MMW_DS.bin,...) 失败。
    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
    '
    '生成文件:./dss_mmw.cfg'
    '调用:XDCtools '
    "d:/TI/xdctools_3_50_02_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages;C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_0/packages;D:/TI/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r debug -c "D:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_MMW.cfg
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/dss_mmw_pe674.cfg 配置 DS_MMw.xe674 ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    正在制作 D:/workspace_v7/MMW_DSS/src/sSYSBIOS/SYSBIOS.ae674 ...
    gmake[1]:输入目录`D:/workspace_v7/MMW_DS/src/SysBIOS'
    gmake[1]:没有为`all '执行任何操作。
    gmake[1]:离开目录`D:/workspace_v7/MMW_DS/src/SysBIOS'
    已完成库构建。
    cle674软件包/cfg/DSS_MMW_PE674.c……
    '完成的构建:./dss_mmw.cfg'
    '
    '生成文件:./dss_config_edma_util.c'
    '调用:C6000编译器'
    "d:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P -mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="D:/workspace_v7/mmw_ds"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection_define=dss_defination="-define_subsprination="-subs_defination_defination="-file_dss_defination="-file_dcs_subs\ccs_subs\ccs_defination=-file_display_subsepination="-subs_decomination="-file.cc_subs_decomination=-file.com_subs_decomination=-file.page=-file_display_subs=-file_display_subsepuldss_defination=-subs=-file.cc_guid_subs=-file.cc_subs=-subs=-file_display_subs=-subs=-subsep_subs=-subs=-fil
    '已完成构建:./dss_config_edma_util.c'
    '
    '生成文件:./dss_main.c'
    '调用:C6000编译器'
    "d:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P -mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="D:/workspace_v7/mmw_ds"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=g_define=dss_defination="-subs_defination="-subs_defination="-subs_decomination="-subs_defination="-subs_decomination="-subs_defination="-subs_decomination="-file.page=-subs_defination="-subs_defination="-subs_decomination="-file.page=-subs_defination="-subs_decomination="-subs_decomination="-file.cc_subs_defination="-subs_defination="-subs_defination="-subs_defination="-subs_defination="-subs_defination="-file.come.
    "C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第55行:警告#48-D:宏"true"的重新定义不兼容(在"D:/TI/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/std.h "的第323行声明)
    "C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第56行:警告#48-D:宏"false"的重新定义不兼容(在"D:/TI/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/std.h "的第320行声明)
    '完成的建筑:./dss_main.c'
    '
    '生成文件:./dss_data_path.c'
    '调用:C6000编译器'
    "d:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P -mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="D:/workspace_v7/mmw_ds"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=g_define=dss_defination="-subboard_define_subs_defination="-subs_decomination="-file_display_subs=-file_display_subsepage=-subboard.cc_subsepage=-file_display_subsepage=-for_subsepulation=-subs_decomination=-subs_decomination=-file.page=-subs_decomines=-file_display_subfile_display_subs=-for_subs=-subs=-subs=-for_subsepuls_decome.page=-g_subs=-file_display_subfile_display_subs=-for_subsepage=-for_subs=
    "C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第55行:警告#48-D:宏"true"的重新定义不兼容(在"D:/TI/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/std.h "的第323行声明)
    "C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第56行:警告#48-D:宏"false"的重新定义不兼容(在"D:/TI/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/std.h "的第320行声明)
    '已完成构建:./dss_data_path.c'
    '
    '构建目标:xwr16xx_mmw_dss.xe674'
    '调用:C6000链接器'
    "d:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_DSS -define=download_from_ccs -define=Debug_assert_enable-define=SOC_lit_ENDIAN=1 -define=subs=subsection_/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -i_/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -exits=-"-intrab_di=-ine-ds-exam -inese-expage-ine-ds-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -cn"-cn"-intrab-ine-ds-inese-ds-inese-ds-inese-exam -cn"-cn"-ina-intrab_di_inese-ds-inese-ds-inese-ds-inese-expize-ds-ine-ds-ine-ine-ds-ine-ine-ine-ds-ine-ds-ine-ds-ine-ine-ds-inese-ine-ds-ine-ine-ds-ine-ds-ine-ds-inese-ine-ds- reread_libs --disable_auto_rts --define=_lit_ENDIAN --display_error_number --diag_wrap=off --warn_sections --diag_warning=225 --xml_link_info="xwr16xx_mw_mw_linketInfo.xml"--unus_linker 16674_libwr16674"-linker /ltrad_linker _sw_lineparecnature_l16674"-dl_trad.pr_linker /ltrad.prux.prux.prux.prux.pru_trabout_sw/lexem_linker /lib_trabout_prux.prux.pru_pruen_pruen_trabout.cmdss_linepap_pruen_linepap_pruen_linepap_pruen.pruen.pruen.cm.dl.pruen.cm.pruen.pruen.cm_line_dsp


    未定义 第一个参考
    符号 文件中
    ------ --------
    gen_twidede_fft16x16 ./dss_data_path.oe674
    gen_twidede_fft32x32 ./DSS_DATA_PATH.oe674

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_DSS.xe674"

    >>编译失败
    Makefile:163:目标'xwr16xx_MMW_DS.xe674'的配方失败
    gmake[2]:***[xwr16xx_mmw_dss.xe674]错误1.
    Makefile:159:目标'main-build'的配方失败
    gmaking[1]:***[main-build]错误2.
    Makefile:154:目标'all'的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    清洁后完全重建。 如果您可以找到问题、我很乐意按原样修复、否则、我将尝试将 CCS 重新安装到 c:\驱动器并重试。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经附上了我的设置中的构建日志(您的也是为了便于比较)、我发现您的编译与我的编译中存在一些差异。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/1642_5F00_DSS_5F00_build_5F00_Alex.txt

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/4353.1642_5F00_DSS_5F00_build_5F00_ti.txt

    1.您使用的是不同版本的 XDC 工具 xdctools_3_50_02_20_core、而演示已使用 xdctools_3_50_00_10_core 进行测试。 请安装所需版本并执行全新构建。

    2.我看到您的 RTSC 构建配置文件正在调试。 您是否在 TI 提供的 projectspec 中更改了此值或是否更改了此值?

    (Alex)"D:/TI/xdctools_3_50_02_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages;C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_0/packages;D:/TI/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r debug -c "D:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_MMW.cfg

     (TI) "C:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/xs "-xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_MMW.cfg

    3.在我的日志中,文件 gen_twiddle_fft16x16.c 和 gen_twiddle_fft32x32.c 正在编译中,但它们在日志中没有编译。 以下是我工作台上的编译器日志。  

    '生成文件:./gen_twidedle_fft16x16.c'
    '调用:C6000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nsakhuja/workspace_v7/mmw_dss --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="c:exccs_subsection=cn_defination=-exit_defination_defination_decomination=-ex-subs_definion_subs_defination=-exit_subs_defination=-exit_defination_decominion_subs_decomination=-file_page=-exit_exit_subs_decomination=-page=-page-wx16x16page=-file_subs_decon_ex-file_display_subs=-file_display_subsepit_subs=-file_page=-fit_subs=g_exit_subs=-file_page=-fit_exit_exit_exit_dec
    '完成的建筑:./gen_twidedle_fft16x16.c'
    '
    '生成文件:./gen_twidedle_fft32x32.c'
    '调用:C6000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="C:/Users/nsakhuja/workspace_v7/mmw_dss --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="c:filter_defination="ccs_subs_defination="-exit_defination_defination_defination_defination_decomination="-subs_defination_defination="-subs_defination_defination_defination_defination_decomination=-ccs_subs_defination_defination_defination_defination_defination_decomination="-subs_defination_defination_defination_decomination="-cc_subs_defination_defination_defination_decomination_defination=-subs_defination_defination_defination_decomination_decomination_defination=
    '完成的建筑:./gen_twidedle_fft32x32.c'
    '

    此致

    尼廷

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题已经解决。

    我只插入了 MMW_DSS 的一个项目,没有插入 MMW 的项目。 将此项目插入 MMW_DSS 的项目空间编译后、已成功传递

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题几乎解决了。 现在我的代码已经编译、甚至在调试模式下运行、但是!
    即使在您提供的代码编译日志中、我也会看到一些问题、请参阅第65、66行  


    "./dss_mmw_linker.cmd"、第44行:警告#10068-D:无匹配段

    在我的应用中、当我以调试模式运行时、总是会发生崩溃。  

    请参阅控制台打印:

    [C674x_0]调试:记录 UART 实例@008155f8已成功打开
    调试:DSS 邮箱句柄@0080f570
    调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
    调试:MMWDSS DemommWave Control 初始化成功
    调试:MMWDemoDSS ADCBUF 实例(0)@008155c8已成功打开
    调试:MMWDemoDSS 数据路径初始化成功
    调试:MMWDemoDSS 数据路径任务启动
    调试:MMWDemoDSS initTask 退出
    堆 L1:大小16384 (0x4000),免费2816 (0xb00)
    堆 L2:大小49152 (0xc000)、空闲34920 (0x8868)
    堆 L3:大小655360 (0xa0000)、空闲90112 (0x16000)
    调试:MMWDemoDSS 数据路径配置通过
    调试:MMWDemoDSS 数据路径开始传递
    调试:MMWDemoDSS 数据路径开始传递
    {MODULE#8}:"../DSS_main.c"、第264行:错误{id:0x10000、args:[0x8140ec、0x8140ec]}
    xdc.runtime.Error.raise:终止执行

    这是 dss_main.c 行263,264的代码

    /*检查先前的线性调频脉冲处理是否已完成*/
    DebugP_assert (gMmwDssMCB.dataPathObj.interFrameProcToken = 0);

    软件并不总是响应断点...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    根据我们对呼叫的讨论、您在上一个帖子中报告的错误是由于调试过程不当导致的、因此我将重新关闭此主题。 如果您对此有进一步的问题、请打开新主题。

    谢谢
    尼廷