This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:采用 TIDA-00317的液位感应传感器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, TIDA-00317, FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613470/fdc1004evm-liquid-level-sensing-sensor-with-tida-00317

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317FDC2214EVMFDC2214

我想知道毛巾是湿的还是干的。 有可能吗?

使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317。

TIDA-00317与 Towell 之间的距离  约为5cm。

毛巾尺寸 10cm x 10cm,毛巾 厚度1cm。

我能得到 水的含量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hyungbae、

    我非常怀疑您是否能够使用电容式感应技术准确地完成此操作。 其原因是、首先、您需要移动5cm。 我已经看到125密耳或更少的有效工作。 我还看到过精度有限且达到500密耳的系统仔细的电路设计。 因此、我认为您希望使用1970密耳的情况不太可能看到500毫秒已经足够难从噪声中提取数据。

    假设您在某种程度上得到一个信号、表明那里存在"液位"、您将不得不应对毛巾的不规则水分含量以及并非处处都是相同的湿湿量。 您使用此传感器的最佳机会是使用浸湿毛巾、我认为在大多数情况下不太可能使用。 为了进行补偿、您必须设计一个能够解读整个毛巾长度的传感器、因为您想要得到任何潮湿区域、这意味着一个大型板传感器。 一种完美的噪声抑制设计,即使经过精心的设计和滤波也是如此。

    最后、是的、如果您放入了非常好的套件(读起来很贵)并且有大量的设计时间、那么您可以获得一个能够准确工作相当一部分时间的系统。 我会寻找其他的想法。 很抱歉、这不是你想听到的、但你应该知道实际情况、因为这可能是一个艰难的过程。

    如果您的问题已得到解答、请点击绿色按钮验证以下内容! 如果您还有其他问题、请沿我的方式发送、我很乐意为您解答。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nick

    现在我改变了主意。 Chang 到 FDC2214EVM。
    我能不能弄湿或干毛巾。
    FDC2214的功耗更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hyungbae、

    我认为这部分可以为您提供技巧。 以下是不同距离的板尺寸特性图;源文档可在 此处找到

    不幸的是、我对您能够测量的阻尼分辨率仍有一些保留、但我相信您可以检测到湿态和干态之间的差异。 我感到关注的原因如下:

    1.什么是湿的?

    从浸渍到骨干的每一步、您都需要描述与毛巾相关的电容、以便让用户真正了解毛巾的水分含量。 认为骨干、半湿、潮湿、非常潮湿等... 这当然是可行的、如果它能解决您的问题、那么尽一切努力。  

    2.毛巾位置

    为了使其正常工作、您需要确保毛巾始终保持在同一位置。 如果只有一半位于传感器前面、则需要能够检测到这一点并调整传感器值、否则您的信息将不正确

    总之、我想说继续、给评估板一个照片、看看您的想法是否可行、它仅需30美元或存在问题。  

    如果您的问题得到了解答、请点击下面的绿色按钮验证以下答案! 如果没有、请随时发送您可能遇到的任何其他问题、我将尽力快速准确地回答这些问题。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick。

    今天上午 ,一台 FDC2214EVM 已到达 。

     我完成了这样的工作。

    问题1) 如何 设计单侧或双侧以及 FR4或 FPCB 的电极尺寸?

    问题2)我在哪里连接了电极端子 A 和 Bin FDC2214EVM 板?

    问题3)是否需要更改固件?

    问题4)您是否有 ARM 库,如果您有,我可以获得它吗?

    如果我得到 这个答案,  我的处理可以做到。

    很抱歉让你长时间累了。

    此致、

    Hyungbae Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hyungbae、  

    不用担心询问所有问题、这就是我在这里的主要原因! 总之、让我们看看我们是否可以为您回答该列表:

    [引用 user="hyungbae Kim "]问题1) 是如何 设计电极大小、单侧或双侧 以及 FR4或 FPCB?

    设计其中一个传感器与设计常规电容器基本相同。 如果您对电磁理论有很好的了解、您将会获得最佳效果。 但是、由于有一个导游总是很好、因此 您可以在此处找到一个非常详细的导游。 您的设计将使用平行指模型、如下所示:

    [引用 user="hyungbae Kim "]问题2)我在哪里连接了电极端子 A 和 Bin FDC2214EVM 板?

    我不确定您引用的是哪个终端、但 您需要的所有信息、包括原理图和电路板布局、均可在 EVM 用户指南中找到。

    [引用 user="hyungbae Kim "]问题3)我是否需要更改固件?

    如果您遵循用户手册并使用 TI 提供的 GUI、则无需更改任何固件。 与所有其他软件一样、可能会编写固件更新、您应定期检查以确保您使用的是最新版本。 一旦您决定此器件已完成并对其进行了全面评估、则需要编写自己的固件以与器件配合使用、因为 TI 源代码不可供客户使用。

    hyungbae Kim 说:
    问题4)您是否有 ARM 库,如果您有库,我可以获得它吗?

    不幸的是、我不知道最好的地方来获取这些信息。 这里有如此丰富的信息、很难为您提供有关它的坚实文档。 我建议浏览我们网站的 ARM 部分并进行谷歌搜索、以获得最佳答案。 我真的认为这将为您带来最佳结果。

    如果这回答了您的问题、请点击下面的绿色答案验证答案、我非常感谢! 如果您有更多问题、请随时发送、我将尽我所能为您解答。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick。

    非常感谢。 我尽力了。

    此致、

    Hyungbae Kim