主题中讨论的其他器件: TIDA-00317、 FDC2214EVM、 FDC2214
我想知道毛巾是湿的还是干的。 有可能吗?
使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317。
TIDA-00317与 Towell 之间的距离 约为5cm。
毛巾尺寸 10cm x 10cm,毛巾 厚度1cm。
我能得到 水的含量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道毛巾是湿的还是干的。 有可能吗?
使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317。
TIDA-00317与 Towell 之间的距离 约为5cm。
毛巾尺寸 10cm x 10cm,毛巾 厚度1cm。
我能得到 水的含量。
嗨、Hyungbae、
我认为这部分可以为您提供技巧。 以下是不同距离的板尺寸特性图;源文档可在 此处找到:
不幸的是、我对您能够测量的阻尼分辨率仍有一些保留、但我相信您可以检测到湿态和干态之间的差异。 我感到关注的原因如下:
1.什么是湿的?
从浸渍到骨干的每一步、您都需要描述与毛巾相关的电容、以便让用户真正了解毛巾的水分含量。 认为骨干、半湿、潮湿、非常潮湿等... 这当然是可行的、如果它能解决您的问题、那么尽一切努力。
2.毛巾位置
为了使其正常工作、您需要确保毛巾始终保持在同一位置。 如果只有一半位于传感器前面、则需要能够检测到这一点并调整传感器值、否则您的信息将不正确
总之、我想说继续、给评估板一个照片、看看您的想法是否可行、它仅需30美元或存在问题。
如果您的问题得到了解答、请点击下面的绿色按钮验证以下答案! 如果没有、请随时发送您可能遇到的任何其他问题、我将尽力快速准确地回答这些问题。
此致、
Nick
嗨、Hyungbae、
不用担心询问所有问题、这就是我在这里的主要原因! 总之、让我们看看我们是否可以为您回答该列表:
[引用 user="hyungbae Kim "]问题1) 是如何 设计电极大小、单侧或双侧 以及 FR4或 FPCB?
设计其中一个传感器与设计常规电容器基本相同。 如果您对电磁理论有很好的了解、您将会获得最佳效果。 但是、由于有一个导游总是很好、因此 您可以在此处找到一个非常详细的导游。 您的设计将使用平行指模型、如下所示:
[引用 user="hyungbae Kim "]问题2)我在哪里连接了电极端子 A 和 Bin FDC2214EVM 板?
我不确定您引用的是哪个终端、但 您需要的所有信息、包括原理图和电路板布局、均可在 EVM 用户指南中找到。
[引用 user="hyungbae Kim "]问题3)我是否需要更改固件?
如果您遵循用户手册并使用 TI 提供的 GUI、则无需更改任何固件。 与所有其他软件一样、可能会编写固件更新、您应定期检查以确保您使用的是最新版本。 一旦您决定此器件已完成并对其进行了全面评估、则需要编写自己的固件以与器件配合使用、因为 TI 源代码不可供客户使用。
hyungbae Kim 说:问题4)您是否有 ARM 库,如果您有库,我可以获得它吗?
不幸的是、我不知道最好的地方来获取这些信息。 这里有如此丰富的信息、很难为您提供有关它的坚实文档。 我建议浏览我们网站的 ARM 部分并进行谷歌搜索、以获得最佳答案。 我真的认为这将为您带来最佳结果。
如果这回答了您的问题、请点击下面的绿色答案验证答案、我非常感谢! 如果您有更多问题、请随时发送、我将尽我所能为您解答。
此致、
Nick