This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:TMP451关于警报的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613627/tmp451-tmp451-issue-about-alert

器件型号:TMP451

你好

问题描述:  

在-5~-10℃下工作时、警报将为低电平。 我们尝试将“标准二进制”更改为“扩展二进制”,首先,我们需要将寄存器03的 BIT2设置为高电平。 但是、当我们设置它时、ALERT (PIN6)将为低电平。 因此 EC 将重置、设备将无法正常工作。

请帮助解决。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerry、
    当您从标准模式更改为扩展模式时、还需要更新温度限制寄存器。 换句话说、如果您希望在 x°C 时发出温度高警报、则如果您将0x03h:位2从0更改为1、则必须更新寄存器0x05h 的内容。