请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP451 你好
问题描述:
在-5~-10℃下工作时、警报将为低电平。 我们尝试将“标准二进制”更改为“扩展二进制”,首先,我们需要将寄存器03的 BIT2设置为高电平。 但是、当我们设置它时、ALERT (PIN6)将为低电平。 因此 EC 将重置、设备将无法正常工作。
请帮助解决。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
问题描述:
在-5~-10℃下工作时、警报将为低电平。 我们尝试将“标准二进制”更改为“扩展二进制”,首先,我们需要将寄存器03的 BIT2设置为高电平。 但是、当我们设置它时、ALERT (PIN6)将为低电平。 因此 EC 将重置、设备将无法正常工作。
请帮助解决。
谢谢