请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT9221 主题中讨论的其他器件: OPT8241
您好、光学支持团队、
我想知道 OPT9221的输出数据格式。
数据表显示、一个像素数据包含4个字节、分别为 Flag[4]、Phasy[12]、Ambient [4]和 Amplitude [12]。 这些数据以四块的形式传输。
Q1:四路输出格式是否仅使用 OPT8241?
Q2:OPT9221输出模式似乎可以通过将 OPT9221的 Reg.25h 设置为以下3种模式来选择:深度数据、原始 IQ 数据和原始四路数据。 每种输出模式的输出数据格式是什么?
感谢您的支持。
此致、
Kaizawa