This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:深度、原始 IQ 和原始四通道数据的输出数据格式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613037/opt9221-output-data-format-for-depth-raw-iq-and-raw-quad-data

器件型号:OPT9221
主题中讨论的其他器件: OPT8241

您好、光学支持团队、

 

我想知道 OPT9221的输出数据格式。

数据表显示、一个像素数据包含4个字节、分别为 Flag[4]、Phasy[12]、Ambient [4]和 Amplitude [12]。 这些数据以四块的形式传输。

Q1:四路输出格式是否仅使用 OPT8241?

 

Q2:OPT9221输出模式似乎可以通过将 OPT9221的 Reg.25h 设置为以下3种模式来选择:深度数据、原始 IQ 数据和原始四路数据。 每种输出模式的输出数据格式是什么?

 

感谢您的支持。

此致、

Kaizawa



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1:默认操作是在4字节模式(32位)下传输。 您引用的是4字节模式。 默认工作模式不以四倍输出。

    A2:请参阅 www.ti.com/.../opt9221.pdf 第22页的第7.3.4.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、
    感谢您的回复。

    关于输出数据格式、我认为所提到的数据表仅适用于深度数据输出模式。 我找不到有关"原始 IQ 数据"和"原始四通道数据"输出模式的任何说明。
    您能告诉我这些模式的不同吗?

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsushiko、

    IQ 数据和原始四路数据模式是不受支持的模式、仅用于 TI 内部调试。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、
    谢谢。 我明白了。
    如果 OPT9221数据表对其进行了说明、会很有帮助。

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们计划尽快更新数据表。