This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:调整接收回波的周期

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612105/tdc1000-c2000evm-adjusting-the-period-of-the-recieved-echo

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

您好!

我目前正在研究一个使用 TDC1000 EVM 和换能器测量水箱中的水位和浓度的项目。 到目前为止、GUI 的设置和理解工作正常、但我遇到了以下问题。

1.计算出的 ToF 输入距离与我测量的液位不匹配。 我始终离我测量的水平约2-3毫米、而液体越多、该偏移似乎就越小。 我尝试更改参数以获得更精确的计算、但没有成功。 是否可以延迟接收回波的时间或更改另一个参数以获得更准确的读数?

使用一组从5cm 到19cm 的参数进行测量时、我会突然得到重复信号损失。 这是怎么发生的? 回波信号是强信号还是弱信号来产生 STOP 信号?

我希望我能得到一些答案。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个问题已经解决、现在只有信号损耗问题。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这很可能是信号过低而无法触发 STOP。 您可以通过反复试验调整回波质量阈值和 PGA 增益以获得更稳定的信号、但最佳方法是在进行调整时使用示波器监测 COMPIN 信号。

    如果在调整这些设置后信号仍然下降、请保存 GUI 寄存器配置文件并将其与 COMPIN 信号的一些示波器捕获一起发布在此处。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我已将 COMPIN、START 和 STOP 信号连接到示波器、并且在示波器上接收到非常好且精确的信号、没有任何信号丢失的迹象。

    我提出了调整设置选项卡中的触发器更新 FREQ 的想法、将其从500ms 递增到800ms、并通过这种方法从185mm 到300mm 获得了非常好的信号。 问题是,我不能确定这是否是问题的合法解决办法,或是否可以解决。 通过 TDC1000选项卡中的设置、我在示波器上获得了一个非常好的信号、但是调整触发器更新 FREQ 可使 GUI 接收到一个清晰稳定的信号。

    请向我提供您对此方法的意见。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这似乎只是 USB 与 GUI 的通信问题。 如果更改 GUI 更新频率可以解决此问题、则这是有效的解决方案。 为了确保实际回波数据不会出现问题、请尝试进行128周期平均值计算(GUI 上的 NUM_AVG)、并确保 GUI 更新周期长于进行这些测量所需的时间。 如果得到的平均值非常稳定、那么它很可能只是一个 USB 通信问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们假设情况可能是这样、但您只是澄清了问题。 感谢你的参与。 不过,我还有另一个问题。 如果在几天的时间内对多个测量使用相同的参数进行相同的测量、我似乎无法获得稳定的测量结果。 我将进行测量并获得很好的结果、然后在第二天进行相同的测量、并通过降低1mm 到2mm 的液位测量获得读数。 这是一个不可接受的情况、我想知道它是否与 USB 连接问题有关。

    感谢你能抽出时间并提供帮助。

    此致、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    电平变化是否在1-2mm 范围内波动? 您是否将不准确的测量值与之前的测量值或与标尺或其他参数的测量值进行比较? 如果您要测试的水箱是打开的、水是否可能蒸发并导致液位变化?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将计算出的液位与液箱本身上的标度进行比较、并且计算出的液位始终在标度测量值下1-2mm 处、而不是超过该标度。 刻度的增量为1mm。

    水箱是打开的、但每天都加注液体、我们测量的范围为50毫米至350毫米、因此误差不能来自蒸发水。 在测量范围内、刻度水平下1-2mm 的偏移在很大程度上是恒定的、就像我之前所说的、一天的读数是正确的、一天是关闭的。  

    此致、Alex