主题中讨论的其他器件:TDC1000
您好!
我目前正在研究一个使用 TDC1000 EVM 和换能器测量水箱中的水位和浓度的项目。 到目前为止、GUI 的设置和理解工作正常、但我遇到了以下问题。
1.计算出的 ToF 输入距离与我测量的液位不匹配。 我始终离我测量的水平约2-3毫米、而液体越多、该偏移似乎就越小。 我尝试更改参数以获得更精确的计算、但没有成功。 是否可以延迟接收回波的时间或更改另一个参数以获得更准确的读数?
使用一组从5cm 到19cm 的参数进行测量时、我会突然得到重复信号损失。 这是怎么发生的? 回波信号是强信号还是弱信号来产生 STOP 信号?
我希望我能得到一些答案。
Alex