This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:时序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612469/tdc7200-timing

器件型号:TDC7200

HII、

START 和 STOP 信号的最长时间是多少?

在数据表中,写入从触发到启动的时间为5ns,它能比1到2微秒多吗?

是否还可以使能信号1到2微秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个疑问是、我们能否为 tdc7200的 SCLK 引脚提供4MHz SCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在模式2中、START 和 STOP 信号之间的最长时间为8ms。

    是的、从触发到启动的5ns 时间是最短的。 它可以是您喜欢的时间。

    "也可以启用1到2微秒的信号吗?" 我不太理解这个问题。 您是否在将 ENABLE 下拉至高电平后是否可以在1-2 μ s 内开始测量? 建议在将使能端拉至高电平后、在开始测量之前等待约1.5ms、因为这会为 LDO 提供稳定的时间。

    TDC7200将接受1MHz 至8MHz 的输入时钟、因此4Mhz 正常。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    我认为您没有正确阅读该问题。 我不问 START 和 STOP 信号之间的时间,我要问 START 和 STOP 信号应该处于高电平的时间,以便器件能够识别它们。 同样,使能信号的时间也是。 时间是否为1到2微秒。

    接下来、我将询问 SPI 时钟的频率。 因为在数据表中,它应该 是20MHz  ,4MHz,它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格位于数据表的时序要求部分:

    只要您正在进行测量、使能端就需要保持高电平。 没有需要考虑的脉冲宽度、因此数据表仅提及最小上升和下降时间。

    SPI 时钟将在4Mhz 频率下工作。 20MHz 只是最大值。