This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243是否支持外部时钟源输入而不是晶振?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610186/awr1243-does-awr1243-support-external-clock-source-input-instead-of-crystal

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!

在 AWR1443数据表中、它仅提到晶体用例。 它还支持外部时钟源输入吗?

我客户的电路板不稳定、有时晶体无法与内部振荡器配合使用、这会导致不生成时钟。 因此、他们想知道 AWR1243是否还支持外部时钟输入、以便他们可以尝试通过这种方法来查看电路板是否能够稳定工作。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我们确实支持40MHz 参考时钟的外部时钟选项。 时钟需要是振幅为700-1200mVpp 的正弦波时钟、并需要馈送到 XTALP 引脚上。 为了实现这种运行模式、XTALM 引脚需要被拉至 GND。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    感谢您的回复。 外部时钟信号的电压是多少? 1.8V 或1.2V 峰值电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    如上所述、时钟振幅应在700 - 1200mVpp 范围内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    是否可以使用方波时钟?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、
    是的、甚至可以使用方波时钟、在这种情况下、它必须是1.8V 电平方波输入。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    在 AWR1243数据表中、我在第一页中找到了以下信息。 为什么不提到50MHz 晶体? 信息是否会在稍后的数据表中更新?

    •时钟源
    –带有内部振荡器的40.0MHz 晶体
    –支持频率为40和50MHz 的外部振荡器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    即使在内部振荡器模式下也支持50MHz。 我们将使用此信息更新数据表。

    此致、
    Vivek