请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、
您好!
在 AWR1443数据表中、它仅提到晶体用例。 它还支持外部时钟源输入吗?
我客户的电路板不稳定、有时晶体无法与内部振荡器配合使用、这会导致不生成时钟。 因此、他们想知道 AWR1243是否还支持外部时钟输入、以便他们可以尝试通过这种方法来查看电路板是否能够稳定工作。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.