Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将毫米波框架与 AWR1443搭配使用、想知道我们如何与毫米波前端进行通信 我尝试使用传感器进行碰撞检测、最终希望从传感器捕获原始数据。 mmWavelink 框架中是否有与前端通信的特定 API?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将毫米波框架与 AWR1443搭配使用、想知道我们如何与毫米波前端进行通信 我尝试使用传感器进行碰撞检测、最终希望从传感器捕获原始数据。 mmWavelink 框架中是否有与前端通信的特定 API?
谢谢
你好、Saad、
mmWavelink 框架用于配置毫米波器件(通常称为雷达子系统)的射频传感器侧。 那么、您在这里的右侧轨道上。 有一些特定于传感器的 API 调用需要检查。
有关(RF)传感器 API 调用的更多信息、请查看 SDK 目录中提供的 mmWaveLink 框架。
我们有一篇相同的文章、其中介绍了如何浏览到传感器调用。
CCS/AWR1642:有关 Adv-Frame 配置的问题
AWR1443具有应用处理器 ARM Cortex R4F (主子系统) 、通常用于在器件上配置射频传感器(雷达子系统)。
对于毫米波演示,Cortex R4F 解析 Config 文件(从 PC 发送)并将 API 调用发送到雷达子系统。
如果您的目标是从器件收集原始数据、请尝试 AWR1443的"mmWave Capture"演示、这将允许您通过 CSI2或 LVDS 等高速接口发送 ADC 数据。 SDK 用户指南介绍了如何 加载/运行此演示。
谢谢、
Vaibhav