This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:与毫米波前端通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613361/ccs-awr1443boost-communicating-with-the-mmwave-front-end

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将毫米波框架与 AWR1443搭配使用、想知道我们如何与毫米波前端进行通信 我尝试使用传感器进行碰撞检测、最终希望从传感器捕获原始数据。 mmWavelink 框架中是否有与前端通信的特定 API?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    mmWavelink 框架用于配置毫米波器件(通常称为雷达子系统)的射频传感器侧。 那么、您在这里的右侧轨道上。 有一些特定于传感器的 API 调用需要检查。

    有关(RF)传感器 API 调用的更多信息、请查看 SDK 目录中提供的 mmWaveLink 框架。

    我们有一篇相同的文章、其中介绍了如何浏览到传感器调用。

    CCS/AWR1642:有关 Adv-Frame 配置的问题

    AWR1443具有应用处理器 ARM Cortex R4F (主子系统)   、通常用于在器件上配置射频传感器(雷达子系统)。

    对于毫米波演示,Cortex R4F 解析 Config 文件(从 PC 发送)并将 API 调用发送到雷达子系统。

    如果您的目标是从器件收集原始数据、请尝试 AWR1443的"mmWave Capture"演示、这将允许您通过 CSI2或 LVDS 等高速接口发送 ADC 数据。  SDK 用户指南介绍了如何 加载/运行此演示。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否能够将捕获的数据输出到 MSP430、以便它可以使用这些数据来停止电机?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    是的、您可以通过 UART 接口发送对象数据(就像在毫米波演示应用中所做的那样)、并且可以对 MSP 进行编程以接收对象数据并执行基于测量停止电机等操作。

    此致、
    Vivek