This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:高速接口(LVDS/CS12)和使用通信接口回调

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613326/ccs-awr1443boost-high-speed-interface-lvds-cs12-and-using-communication-interface-callbacks

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有两个简短的问题。 我观看了毫米波雷达编程模型视频、并说 LVDS/CS12与 AWR1243搭配使用、因为 ADC 数据需要发送到外部处理器。 这是否意味着我们不需要将其用于1443? 我们如何与前端通信?

我的第二个问题是、当它显示"mmWaveLink 框架使用 mmWaveLink 客户端回调被移植到不同的平台"时、这意味着什么? 我在您的 Doxygen 文档中的"Porting"部分中找到了这种方法。 该框架需要移植到哪些平台、为什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    AWR1243器件是一款仅限前端的 MMIC。 ADC 数据被发送到一个外部处理器、并且所有处理都在这个处理器上执行。 AWR1443是一款单芯片雷达传感器,其前端还具有硬件 FFT 加速器和用户可编程 R4F 微控制器。 这使得可以在 AWR1443器件内完成基本异议检测和一些处理。

    毫米波链路框架将在外部处理器上的 AWR1243上下文中使用、因此可以将提及的框架移植到您选择的外部处理器上。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了添加到我的上述注释中、如果是 AWR1443、则使用 AWR1443内写入 R4F 的代码对前端进行编程。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我看到了、由于 AWR1243需要外部处理能力、它需要使用高速接口与其进行通信吗?
    而1443已经有一个板载可编程微控制器和一个前端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致、

    Vivek