请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1243、 AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有两个简短的问题。 我观看了毫米波雷达编程模型视频、并说 LVDS/CS12与 AWR1243搭配使用、因为 ADC 数据需要发送到外部处理器。 这是否意味着我们不需要将其用于1443? 我们如何与前端通信?
我的第二个问题是、当它显示"mmWaveLink 框架使用 mmWaveLink 客户端回调被移植到不同的平台"时、这意味着什么? 我在您的 Doxygen 文档中的"Porting"部分中找到了这种方法。 该框架需要移植到哪些平台、为什么?
提前感谢