This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:从顶部测量液位(短距离;穿透玻璃、金属或塑料)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613391/tdc1000-tdc7200evm-measuring-level-from-top-short-distance-through-glass-metal-or-plastic

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

挑战

测量  玻璃灯泡、金属观测计或塑料储液罐顶部的液位。 玻璃厚~5mm、金属厚~1cm、但存在一定的深度差异(请参阅下面的"安装的传感器"图片)、塑料厚~2mm。 传感器不能暴露在液体中、即容器内部。  

问题

虽然我已经成功地使用示波  器设置了 TDC1000-TDC7200EVM、以便从玻璃缸底部测量液位、但当我尝试从"箱体"顶部通过空气进行测量时、我无法获得任何回波信号来进行注册。


尝试解决问题

使用的传感器:  

  1. 10 mm 215 KHz SMD10T2R111WL
  2. 15mm 1MHz SMD15T21R111WL
  3. 气流200 KHz SMFM20F200HG

安装的传感器:

 Underside of sight gauge cap

我遵循 使用超声波传感来监测容器液位 文档、并使用适当的粘合剂将10 mm 和15 mm 压电传感器安装在每个"容器"顶部。

我已通读(并尽力复制 ) Matthew 关于通过空气进行短距离测量的帖子。 不幸的是,我无法调整寄存器设置来复制任何类型的回波--我假设是因为我没有 GASEVM。  

换能器3的设置:

相反、我会得到如下所示的输出:

如果有任何帮助、建议或指导,将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    正如 Matt 的文章中所述、信号在空气中的衰减要大得多、因此您需要一个更敏感的传感器、一个更大的激励电压、一个更低的频率、或者以上所有特性、以便通过空气获得良好的信号。 您尝试的第三个换能器(200kHz)最适合对列出的换能器进行空气测量。 但是、除非您修改了 TDC1000-TDC7200EVM、否则无法获得良好的结果。 PGA 输出和比较器输入之间有一个以1MHz 为中心的带通滤波器。 它将严重衰减来自200kHz 传感器的信号。 TDC1000-GASEVM 的滤波器值将为此应用提供更好的带通滤波器。 它们显示在用户指南的原理图中、网址为 :www.ti.com/.../sniu026a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢你的答复。 如果我 像这样将15MHz 传感器放置在底部

    您是否认为下部储罐的"壁"机械变化过大、TDC1000-TDC7200EVM 无法发送和接收良好的信号?  或者、您认为我应该能够使用注册表设置来获得正确的读数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    由于管道内部的形状、您可能会得到多个回波。 一个将来自管道内部和液体之间的接口、另一个将位于容器顶部的液体和空气之间。 只要 TDC1000设置为多回波模式、并且您将其设置为显示多个 STOP 信号、您就应该能够获得有效的回波。 这当然需要对增益和阈值寄存器设置进行一些调整。 您还应该能够从管道/液体接口中清除第一个回波、这样、如果可以更好地处理多个停止、您就不必处理。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Scott。 这很有帮助。 我将返回到测试。