请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好:
我有两个与 TDC1000-TDC7200EVM 板相关的问题。
我将其连接到 Arduino Mega,并且可以从主板读取数据:)但现在我想使用电池为主板供电,但我找不到方法。 我甚至尝试将 Arduino 5V 输出连接到 J6 USB 5V、但没有效果。 有可能吗?
我的第二个问题与持续监控有关。 我修改了固件、无论 USB 连接如何、都可以读取数据、并始终将其发送到 UART。 它在开始时工作、但在几秒钟后停止工作。 有什么想法吗? 如果需要、我可以向您发送我的固件代码。
谢谢、
--冈萨洛