This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:电池供电型自动测量

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609452/tdc1000-tdc7200evm-battery-powered-and-automatic-measurement

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好:

我有两个与 TDC1000-TDC7200EVM 板相关的问题。

我将其连接到 Arduino Mega,并且可以从主板读取数据:)但现在我想使用电池为主板供电,但我找不到方法。 我甚至尝试将 Arduino 5V 输出连接到 J6 USB 5V、但没有效果。 有可能吗?

我的第二个问题与持续监控有关。 我修改了固件、无论 USB 连接如何、都可以读取数据、并始终将其发送到 UART。 它在开始时工作、但在几秒钟后停止工作。 有什么想法吗? 如果需要、我可以向您发送我的固件代码。

谢谢、

--冈萨洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gonzalo、

    USB_5V 是电路板上稳压器的输出。 连接电源的最佳位置是 C22的 USB 侧(Vbus)。

    您是否在讨论 MSP430固件? 或者该固件是来自 Arduino 吗? 当读取 TDC7200的输出时、您需要等待 INTB 触发器、否则在测量期间读取寄存器将导致问题并导致测量结果不佳或无结果。

    此致、