This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:线圈配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612938/ldc1312-coil-configuration

器件型号:LDC1312

你(们)好

我们的客户正在考虑使用 LDC1312进行以下配置。

现在、他们有关于配置和 PCB 线圈的问题。

①:使用两个 PCB 线圈进行感应(线圈 A 和线圈 B)、线圈 A 和线圈 B 可能会受到每个线圈的影响。

如果是、我们应该在 COID A 和线圈 B 之间取多大的间隙?
在这样的并排排列中、建议每个线圈的旋转方向是什么? 方向相同?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    LDC1312会多路复用传感器引脚、因此一次只能打开一个传感器、从而降低传感器之间发生串扰的可能性。 在极端情况下、串扰仍然是一个问题、可以通过在2D 位置保持线圈之间的中心到中心距离来避免、其中 D 是线圈的直径。 线圈的方向在这种情况下不相关。

    您似乎对测量传感器的线性位置感兴趣。 如果是、您可以利用拉伸线圈执行此操作。 您可以在 LDC 传感器设计应用手册的第2.1节中了解有关设计拉伸线圈的更多信息。 有关使用 LDC 器件进行线性感应的更多信息、请参阅以下 应用手册

    此致、