This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443 ADC 采样率和 A2D 采样率问题、发送器增益

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613071/iwr1443-iwr1443-adc-sample-rate-and-a2d-sample-rate-question-transmitter-gain

器件型号:IWR1443

IWR1443规范规定最大 ADC 采样率为37.5MSPS、复合数据的 A2D 最大采样率为6.25MSPS

问题1:IWR1443的哪个 ADC 的最大采样率为37.5MSPS

问题2: 在"mmWave估算 器"中、"采样频率最小值(MSPS)"是指"A2D 采样率"还是其他"ADC 采样率(哪个 ADC)"?

问题3:IWR1443的发送器增益是否可调节? 如果是、发送器增益范围是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    每个 Rx 通道中都有一个同相 ADC 和一个正交 ADC。 如果您使用"实数"模式、则只使用同相 ADC。 ADC 具有两个采样率、具体取决于数字前端(DFE)输出速率。 当 DFE 输出速率<= 6.25Msps 时、选择900Msps ADC 采样速率。 正常的 ADC 采样率为1800Msps。

    最大采样率是 DFE 输出速率。 最大复数(I 和 Q) DFE 输出为18.75Msps。 最大实数(I) DFE 输出为37.5Msps。
    DFE 具有适用于3种 DFE 工作模式的抽取滤波器、重采样器和数字 NCO:
    复数2x、这是传统的接收器模式、其中我们以 ChirpTx -接收器信号来开发复数输出0Hz 为中心。
    如果使用了干扰检测、这将用于高级算法
    复数1x、这仅是0至 FS 的上边带、用于标准范围检测和无负频率时的处理
    信息。
    Real -用于需要 Real (I only processing)的算法

    答案1)接收器 ADC 以900或1800Msps 的速率运行。 DFE 根据所需的 DFE 输出模式和速率过滤、抽取和混合 ADC 输出。 DFE 输出速率实际最大值为37.5Msps。 IWR1443的 DFE 输出复数最大值为18.75Msps。 复数1x 处理的典型范围为复数2.5至18.75Msps。

    答案2)最小采样频率(Msps)与 DFE 输出速率有关,当我们使用 FMCW 雷达、线性调频脉冲速率和2*距离延迟进行估算时,我们会得到最大拍频。 我们基于模式的 DFE 输出速率需要:
    复数1x - DFE 输出速率* 0.9 >=所需的拍频
    复数2x 或实数- DFE 输出速率*.45 >=所需的拍频

    每个发送器具有12dbm 输出。 每个发送器都有一个以 db 为单位的 Tx 退避控制。 mmwavelink Profile_Cfg()函数可控制此操作。
    每个计数回退有1dB。 我使用了-12dbm 到12dbm 的范围、即24 count 范围。

    答案3)是的、有一个8位代码、从12dbm 开始执行 db_backoff。

    此致、
    Joe Quintal