请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 IWR1443规范规定最大 ADC 采样率为37.5MSPS、复合数据的 A2D 最大采样率为6.25MSPS
问题1:IWR1443的哪个 ADC 的最大采样率为37.5MSPS
问题2: 在"mmWave估算 器"中、"采样频率最小值(MSPS)"是指"A2D 采样率"还是其他"ADC 采样率(哪个 ADC)"?
问题3:IWR1443的发送器增益是否可调节? 如果是、发送器增益范围是多少?
谢谢、