This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:使用通孔安装时、一个 TMP007能否检测到分区器件的不同温度?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612363/tmp007-can-one-tmp007-detect-different-temperatures-of-a-partitioned-part-when-using-through-hole-mounting

器件型号:TMP007

大家好、我是 IR 非接触式传感器的新手。

通过 此 YouTube 演示、它可以可视化视场(FoV)。

我计划创建一个使用 TMP007的定制(FR-4、厚度为1.6mm (接近63mil)的2层 PCB。 通孔安装方法 是我所需要的。

这是我的情况:过孔的中心与容器(测量对象)的中心对齐。

-过孔的中心与容器(测量对象)的中心对齐。

该容器分为两部分( 一半);A 和 B

这个容器是由金属制成的,是黑色的,没有抛光。

-保护膜与容器之间的距离为10毫米。

°方便、假设 FoV 为20.21 μ V。

配置校准值后、假设我打开了两台机器

-连续向 A 节提供105°C 的水

-连续向 B 部分提供8°C 的水

就像可视化演示一样、我想检查单个 TMP007是否能够获得温度差异。

我的问题是:

0) 0)如果我使用类似的 TMP007、作为通孔方法进行安装时、它能否区分 A 比 B 热?

1) 1)如果可能、分辨率是多少?

°FoV 为20.21°、它是否能够区分每1或更低的温度?

或者、这取决于我使用的保护膜是什么?

2)  

如何计算 FoV 角度?

°(16/60)= 14.931 μ A

°21.13 μ A、使用了什么数学方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、使用一个 TMP007器件无法解决两个物体的温度问题。 该器件将对接收到的所有辐射进行积分。 这意味着它将报告介于之间的某个温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任。

    [引述 USER="Ren Schackmann ]器件将整合接收到的所有辐射。 这意味着它将报告介于之间的某个温度。

    0。我看到。

    -连续向 A 节提供105°C 的水

    -连续向 B 部分提供8°C 的水

    在这种情况下、传感器将测量平均 温度值、对吧?

    然后、在 YouTube 视频中、

    FoV 演示非常令人吃惊。 我认为该演示仅使用了一个 TMP006传感器。

    是否无法使用单个 TMP00x 传感器实现与之类似的频谱数据? 我很好奇该示例是如何演示的。

    2) 2)最后、您能否再次检查我的 FOV 角度问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本视频中只有一个 TMP006。 该图显示了不同角度的相对灵敏度。 您可能正在查找 IR 阵列。 市场上有类似的产品、但不是来自 TI。