器件型号:TMP007
大家好、我是 IR 非接触式传感器的新手。
通过 此 YouTube 演示、它可以可视化视场(FoV)。
我计划创建一个使用 TMP007的定制(FR-4、厚度为1.6mm (接近63mil)的2层 PCB。 通孔安装方法 是我所需要的。
这是我的情况:过孔的中心与容器(测量对象)的中心对齐。
-过孔的中心与容器(测量对象)的中心对齐。
该容器分为两部分( 一半);A 和 B
这个容器是由金属制成的,是黑色的,没有抛光。
-保护膜与容器之间的距离为10毫米。
°方便、假设 FoV 为20.21 μ V。
配置校准值后、假设我打开了两台机器
-连续向 A 节提供105°C 的水
-连续向 B 部分提供8°C 的水
就像可视化演示一样、我想检查单个 TMP007是否能够获得温度差异。
我的问题是:
0) 0)如果我使用类似的 TMP007、作为通孔方法进行安装时、它能否区分 A 比 B 热?
1) 1)如果可能、分辨率是多少?
°FoV 为20.21°、它是否能够区分每1或更低的温度?
或者、这取决于我使用的保护膜是什么?
2)
如何计算 FoV 角度?
°(16/60)= 14.931 μ A
°21.13 μ A、使用了什么数学方法?