https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611729/pga970evm-questions
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 PGA970EVM、 PGA970大家好、
客户正在使用 PGA970EVM。 配置与表1相同。 用户指南的默认 PGA970EVM 跳线配置。
他的 PC 系统是 XP 系统。 以下是两种情况:
情况1. PGA970EVM 未连接外部电源。 客户使用 USB2ANY 连接 PGA970EVM。
PGA970EVM 可 与 USB2ANY 进行通信。 USB2ANY 板的 LED 开始闪烁、然后一直亮起。
但是、当客户单击"Read All"按钮时、GUI 的寄存器数据全部为0。 请检查连接的 USB2ANY 和
PGA970EVM和 GUI 寄存 器数据。
情况2. PGA970EVM 连接了外部电源。 外部电源为 DC12V。 外部电源连接到 J20和 J21。
然后客户测试 PGA970EVM 的电压。 测试结果:TP21为12V。 TP6(AVDD)为2.85V。 TP9(DVDD)为1.86V。
USB2ANY 连接 到 PGA970EVM。 USB2ANY 板的 LED 始终亮起。
但 PGA970EVM 无法与 USB2ANY 通信。
Q1:对于情况1、 PGA970EVM 未连接外部电源。 客户使用 PGA970EVM 时是否需要外部电源?
如果不需要外部电源、您是否会解释 GUI 寄存 器数据为何在情况1中全部为0?
Q2:对于情况2、 TP6(AVDD)为2.85V。 TP9(DVDD)为1.86V。 数据表显示 AVDD 为3V、DVDD 为1.8V。
AVDD 为2.85V、DVDD 为1.86V 是否正确?
为什么 PGA970EVM 无法与 USB2ANY 进行通信?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师