This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611729/pga970evm-questions

主题中讨论的其他器件:USB2ANYPGA970EVMPGA970

大家好、

客户正在使用 PGA970EVM。 配置与表1相同。   用户指南的默认 PGA970EVM 跳线配置。

他的 PC 系统是 XP 系统。 以下是两种情况:

情况1.  PGA970EVM 未连接外部电源。 客户使用 USB2ANY 连接  PGA970EVM

 PGA970EVM 可 与 USB2ANY 进行通信。  USB2ANY 板的 LED 开始闪烁、然后一直亮起。  

但是、当客户单击"Read All"按钮时、GUI 的寄存器数据全部为0。 请检查连接的 USB2ANY 和

 PGA970EVM和 GUI 寄存 器数据。  

情况2.   PGA970EVM  连接了外部电源。  外部电源为 DC12V。   外部电源连接到 J20和 J21。  

然后客户测试 PGA970EVM 的电压。 测试结果:TP21为12V。  TP6(AVDD)为2.85V。  TP9(DVDD)为1.86V。

USB2ANY 连接 到 PGA970EVM。  USB2ANY 板的 LED 始终亮起。

但  PGA970EVM 无法与  USB2ANY 通信。

Q1:对于情况1、 PGA970EVM 未连接外部电源。 客户使用 PGA970EVM 时是否需要外部电源

如果不需要外部电源、您是否会解释 GUI 寄存 器数据为何在情况1中全部为0?

Q2:对于情况2、 TP6(AVDD)为2.85V。  TP9(DVDD)为1.86V。 数据表显示 AVDD 为3V、DVDD 为1.8V。  

 AVDD 为2.85V、DVDD 为1.86V 是否正确?  

 为什么 PGA970EVM 无法与  USB2ANY 进行通信?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey 您好! 我在各个论坛上寻求对另一个问题的答案、但我相信我可以通过回答您的问题。
    ____________________________________________________________________________________________
    Q1:对于情况1、PGA970EVM 未连接外部电源。 客户使用 PGA970EVM 时是否需要外部电源?

    如果不需要外部电源、您是否会解释 GUI 寄存器数据为何在情况1中全部为0?
    ____________________________________________________________________________________________
    Mickey、您需要外部电源。 USB2ANY 不会指示它无法与 PGA970_EVM 通信、并且会在所有读取时返回0x00。 如果没有电源、处理器将无法通过 SPI 接口进行通信、并且 USB2ANY 不会为 PGA970供电。 据我所知、除了使用提供的香蕉插孔之外、没有其他方法可以为 PGA970_EVM 供电。
    ____________________________________________________________________________________________
    Q2:对于情况2、TP6(AVDD)为2.85V。 TP9(DVDD)为1.86V。 数据表显示 AVDD 为3V、DVDD 为1.8V。

    AVDD 为2.85V、DVDD 为1.86V 是否正确?
    ____________________________________________________________________________________________
    AVDD 的标称电压应为3V、而 AVDD 的电压应为1.85V (数据表第6页)。 数据表未指示可接受的值范围、仅表示预期的标称电压。 根据我的经验、2.85V 对于数字逻辑电平来说有点低、1.86V 对于1.85V 来说是可以接受的。 尽管2.85V 有点低、但我不会期望由此产生异常行为。

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢你的帮助。 但 PGAP70EVM 上没有香蕉插孔接口。 您知道吗? 客户需要将外部电源连接到 J20和 J21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mickey Zhang "]

    你好、

    感谢你的帮助。 但 PGAP70EVM 上没有香蕉插孔接口。 您知道吗? 客户需要将外部电源连接到 J20和 J21。

    [/报价]

    Mickey 您好! 您会在板的图片中显示它们。 J20和 J21是红色和黑色的母香蕉插孔输入。 如果您提到未提供带电缆的插头这一事实、那么我相信您是正确的。 您必须单独订购。
    如果另一位客户已卸下插座底部的螺母、则可以卸下插座香蕉插座。 您还可以使用3/8英寸螺母将端子接线片连接到香蕉插孔的下侧。 由于您说器件不在那里、我想知道其他客户是否拧下了该器件、或者是否有一些电路板在没有它们的情况下发货。 我不知道、您是否需要与其他客户核实。 替换器件为: SPC15354 ->黑色1和 SPC15363 ->红色1。 纽瓦克似乎都有库存。

    这是我的板、目前具有到 J20和 J21的外部连接。 您可以看到母香蕉插头插座上的螺纹卡在下面、您可以使用端子接线片进行连接。 我认为分辨率足够高、您应该能够制作 J20和 J21丝印标记、以及  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    好的。 感谢你的帮助。 当我的客户将外部电源 DC12V 连接到 J20和 J21时、GUI 软件将自动跳转到接口断开模式。 然后、他无法将 GUI 软件连接到接口连接模式。

    您是否遇到过这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey

    情况1,我也是如此;
    情况2,我可以,无论是否连接外部电源,硬件连接都可以。 我的计算机是 Windows 7。

    王杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们两个版本的软件可能相同、我猜这是 PGA970EVM 或 USB2ANY 板中的硬件或固件故障。 主要是因为我无法通过按特定顺序为任何电路板供电来重复该结果。

    那么、让我尝试帮助您解决以下问题:
    PGA970EVM 和 USB2ANY 板是否朝上? 可以翻转 USB2ANY 板并将其倒置插入 PGA970EVM。 短路可能会禁用与 USB2ANY 板的连接。 我的定义是"向上"、因为您可以读取 PGA970EVM 上显示"PGA970EVM"的丝网、同样、您也可以在 USB2ANY 板上看到"USB2ANY"。
    2.您可以尝试将固件重新上载到 USB2ANY 板。 我建议在执行此操作之前将电路板分开、因为其中一个电路板上可能会出现电路板故障、从而导致固件更新无法正常工作。 要更新固件、请启动 GUI、然后断开物理 USB 电缆与计算机的连接、这会导致 GUI 进入接口断开模式。 然后、在按下 USB2ANY 板角的按钮 S1的同时、将 USB 电缆重新连接到计算机。 建立连接后松开按钮。 然后、GUI 应提示您将固件加载到电路板上。 尝试查看固件更新后电路板是否正常工作。
    3.在 PGA970EVM 未加电但两个电路板均已连接的情况下、通过 SPI 接口从 USB2ANY 发送 SPI 命令、同时观察 CSn (芯片选择)、SIMO (从器件输入、主器件输出)、SOMI (从器件输出、主器件输入)、 和 SCLK (SPI 时钟)引脚。 下面是一些寄存器的读取命令->在 GUI 的低级配置页面中选择任何寄存器、然后按位于寄存器列表上方的读取按钮。 您应该看到如下所示的内容、其中黄色是时钟、绿色是芯片选择、青色是 SIMO。 品红色是 SOMI、不应为您提供响应、因为 PGA970EVM 未通电。

    4.您提供的电源是否采用隔离式输出? 还是接地参考电源?

    检查这些内容、让我知道您的设备的响应。