请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我正在尝试使用 awr1642演示 mmw 项目。 范围分辨率计算如下
dataPathObj->rangeResolution = MMWDEMO_speed_for_light_in_meter_per_sec * profileCfg.digOutSampleRate * 1e3 /
(2 * profileCfg.freqSlopeConst *((3.6*1e3*900)/(1U <<26)* 1e12 * dataPathObj->numRangeBins);
我不喜欢((3.6*1e3*900)/(1U<<26)) 的地方。