This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:AWR1642:awr1642的范围分辨率问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612845/ccs-awr1642-awr1642-the-rangeresolution-problem-of-awr1642

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我正在尝试使用 awr1642演示 mmw 项目。 范围分辨率计算如下

dataPathObj->rangeResolution = MMWDEMO_speed_for_light_in_meter_per_sec * profileCfg.digOutSampleRate * 1e3 /
(2 * profileCfg.freqSlopeConst *((3.6*1e3*900)/(1U <<26)* 1e12 * dataPathObj->numRangeBins);

我不喜欢((3.6*1e3*900)/(1U<<26)) 的地方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    频率 slopeConst 的编程值转换为"3.6*1e3*900)/(1U <<26"。
    每个 LSB =(3.6*1e9*900)/2^ 26kHz/秒
    您可以查看文档以及 SDK (适用于毫米波链接 API 的 doxygen 文件)以了解有关此内容的详细信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 非常感谢